This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:是否支持 I2S 输入,SPDIF 输出?

Guru**** 2541050 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1348239/pcm9211-does-it-support-i2s-input-spdif-output

器件型号:PCM9211

尊敬的团队

我们需要使用 PCM9211来实现  I2S 输入,SPDIF 输出。

PCM9211是否支持 I2S 输入?SPDIF 输出,似乎在数据表图表中不支持,且不在引脚表中提供更多详细信息。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    数据表的第一页显示"PCM9211 集成了立体声 ADC、具有多达12个多路复用输入的 S/PDIF 收发器、 3个 PCM 输入 (I2S、左对齐、右对齐)  

    您可以在下面的章节中详细了解  

    7.3.4辅助 PCM 音频输入和输出(I/O) 和  

    7.3.7通用 I/O

    另请参见 图7-1。 显示了 I2S 输入如何 连接 到 GPIO_CX 引脚。

    此致、

    阿拉什