This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:SLAA894

Guru**** 2550450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1349119/tas5805m-slaa894

器件型号:TAS5805M

嗨、团队、我在音频领域非常新。  在应用手册 slaa894中、您能告诉我为什么在步骤4中使用29.5V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京国您好!  

    如果您查看数据表、则29.5V 是放大器的最高可编程增益、因此该电压用于获得最大 Vout 电压。 此处的放大器增益表示由于 PVDD 较低而导致的削波"峰值电压"。 在0dB 输入(1FS)或满量程数字输入时测量(认为来自数字音频源的可能信号最响亮。)

    此致、
    路易斯