This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:关于模拟输入(输入阻抗)方框图

Guru**** 2638645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1348781/pcm3060-about-analog-input-input-impedance-block-diagram

器件型号:PCM3060
我想看一个模拟输入电路的方框图。 
下图显示了内部块的预期电路。 
如果它是预期的电路1、则 ADC 输入将偏移到负极侧。 我认为这不是预期的电路1。 


此致、
广志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上图所示、ADC 的中心电压是0.5*Vcc、

    同时 Vcom=0.5*Vcc. 对于 Vcc 为5V、Vcom=2.5V 直流

    在原理图中、运算放大器的正输入引脚固定为2.5V。 直流反馈应将运算放大器输出以及 ADC 输入设置为2.5V 直流电、这是中心值。 运算放大器输出端3Vpp 的交流信号将 ADC 输入带到4V 的最大电平和1V 的最小电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当模拟数据表中的推荐电路时、输出在2Vrms 输入上饱和。

    这是由1kΩ 和10kΩ 分压器电路引起的电平位移导致的。 
    这款1kΩ 的用途是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从信号的角度来看、不需要1k。

    但在 t=0+时、如果输入电容器短路、则运算放大器的输出可能会变为+V。 外部1K 可能会限制进入保护二极管的电流。 这种情况也可能通过很大的输入信号发生。

    通常、如果外部运算放大器的 Vcc 为5V、而 ADC Vcc 也为5V、则保护二极管绝不会亮起。 在本例中、可以将1k 设置为47欧姆、