This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:为什么 SDOUTADAC 具有没有声源的输出?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1348406/tlv320adc6120-why-does-sdoutadac-have-output-without-a-sound-source

器件型号:TLV320ADC6120

尊敬的专家:  

我们在引脚1和2处连接了模拟 MIC、如下图所示:

在。状态下、即没有外部声源、可以按如下方式测量 BCLK_ADC、FSYNC_ADC 和 SDOUT_ADC 的波形:蓝色信号为 BCLK_ADC、黄色信号为 FSYNC_ADC、绿色信号为 SDOUT_ADC

放大红色框后、如下图所示:

我的问题是、为什么 SDOUT_ADC 在没有声音源的情况下具有输出?
我们将输入端子 MIC_ANA+和 MIC_ANA -接地、并仍然在 SDOUT_ADC 中看到数据输出、但问题所在尚不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向我发送应用的 I2C 命令吗?

    此外、您能否评估1kHz 1Vpp 正弦波输入的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延迟2ms

    w 9c 00 //SEL 页0
    宽9c 02 81

    延迟20ms
    w 9c 00 //SEL 页0
    宽9c 3c 05
    w 9c 73 80 //通道1输入
    W 9C 74 80 //输出通道1
    w 9C 3E C9 // 0dB
    w 9c 07 40 // I2S
    W 9C 75 E0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    写入0x01的0x6b。

    我在每个 FSYNC 帧上都看到数字数据。 这看起来像是直流失调电压。 移除直流关断设置的一个方法是乘以高通滤波器。 写入0x01的寄存器0x6B 设置高通滤波器

    另外,寄存器3c 还写入了 valoe 05。 是否需要启用 AGC?

    万国邮联是否也能获得正弦波的适当性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外,寄存器3c 还写入了 valoe 05。 是否需要启用 AGC?

    --> w 9c 3c 04 //我不需要 AGC  

    w 9c 6B 1 //启用高通滤波器。  我查阅了数据 表寄存器0x6b、默认值为1。

    但是、如果没有 MIC 输入、SDOUT_ADC 仍具有输出信号。

    万国邮联是否也能获得正弦波的适当性能?

    "对不起,我不明白你的意思。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以以差分方式向 ADC 施加1VRMS 正弦波输入并检查数字输出? 您是否可以使用像 Audio Precision (AP)音频分析仪一样可以查询 I2S 数据的仪器?