大家好、
我的客户在这里遇到了一个问题、希望您能帮助解释原因。
问题是 TLV320AIC3101随机没有输出、但 I2S 输入是正常的。 然后他们发现为器件提供了96kHz Fs、但寄存器7配置为0x0a、即 fs=48kHz。
客户想知道为什么此错误会导致此类随机问题。 您可以帮助说明可能的原因吗?
谢谢!
雷纳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在这里遇到了一个问题、希望您能帮助解释原因。
问题是 TLV320AIC3101随机没有输出、但 I2S 输入是正常的。 然后他们发现为器件提供了96kHz Fs、但寄存器7配置为0x0a、即 fs=48kHz。
客户想知道为什么此错误会导致此类随机问题。 您可以帮助说明可能的原因吗?
谢谢!
雷纳
尊敬的 Ruixin:
具体会发生什么是未知的、因为它依赖于确切的架构、但其影响是不可预测的行为。 双速率/单速率控制会影响 ADC 的过采样率、这意味着如果您没有正确设置双速率、则会违反 ADC 的时钟限制。 某些器件看起来您可以得到一半的频率响应(即、奈奎斯特频率被人为地降低一半)。 有时、样本会间歇性下降。 如果违反了时钟、某些器件可能会简单地停止输出、而此处也可能发生了这种情况。
此致、
J·麦克弗森