This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:时钟配置错误导致随机无输出

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1339797/tlv320aic3101-random-no-output-due-to-wrong-clock-configuration

器件型号:TLV320AIC3101

大家好、

我的客户在这里遇到了一个问题、希望您能帮助解释原因。  

问题是 TLV320AIC3101随机没有输出、但 I2S 输入是正常的。 然后他们发现为器件提供了96kHz Fs、但寄存器7配置为0x0a、即 fs=48kHz。  

客户想知道为什么此错误会导致此类随机问题。 您可以帮助说明可能的原因吗?  

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果运行的是96KHz Fs、则需要设置 ADC 和 DAC 双速率模式以启用。 如下所示、这在寄存器7中、并且保持 fssref 为48kHz。

    这不是错误。 48kHz 的 Fsref 是参考、任何是48kHz 倍数的 FS 都需要、比率在寄存器2中给出。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pdjuandi:

    如果以96kHz Fs 的频率运行、但寄存器7配置为单速率模式。 器件将如何运行?  

    谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Peter 目前不在办公室。 他将在周一返回,然后回到你。 感谢您的耐心!

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有任何反馈吗? 谢谢!
    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面突出显示的注释。 对于96kHz、您需要将模式设置为双速率模式、以便器件内部的乘法器能够支持96kHz。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有任何反馈吗? 谢谢!
    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我明白了。 这里的问题是、  

    如果以96kHz 的频率运行、但不正确地将模式设置为单速率模式。 会发生什么情况?

    在客户方面、他们犯了此错误、发现器件随机无法输出任何信号。 他们想知道在这种情况下会发生什么。

    希望您能分享一些经验。 谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们无法重新编程或重新配置寄存器?  

    如果未设置此位、则计时不正确、因为总线的速率与设置的速率不同。

    解决方案应按照主机提供的配置设置正确的配置。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、我们纠正了这个寄存器错误。

    但是、客户希望弄清楚内部工作原理、以便了解当他们进行错误的配置时器件内部会发生什么情况。

    那么、我将使用96kHz 和单速率模式来询问结果。  

    谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    具体会发生什么是未知的、因为它依赖于确切的架构、但其影响是不可预测的行为。 双速率/单速率控制会影响 ADC 的过采样率、这意味着如果您没有正确设置双速率、则会违反 ADC 的时钟限制。 某些器件看起来您可以得到一半的频率响应(即、奈奎斯特频率被人为地降低一半)。 有时、样本会间歇性下降。 如果违反了时钟、某些器件可能会简单地停止输出、而此处也可能发生了这种情况。

    此致、
    J·麦克弗森