This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3129D2:原理图审阅

Guru**** 2793545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1347669/tpa3129d2-schematic-review

器件型号:TPA3129D2

大家好、

我正在使用随附的原理图进行设计、它有什么问题吗?
此外、该电路中 LINP、LINn、RINP 和 RINN 的直流偏置电压为1.188V。
我以为它大约为1.4V、但为什么它这么低?

此外、音频输入端子的3VDC 变化规格(±%)是什么?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳喜

    为什么要在1uF 和音频输入引脚之间添加电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    它被添加为一个分压器电阻器以降低增益。
    分压器电压与预期值不同。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    请将分压电阻器移至左侧、而不是器件侧。 这将导致噼啪噪声和铅增益值变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    您是说电容器在左侧、电压下降了吗?
    另外、请告知我这个问题。
    音频输入端子的3VDC 的变化规格(±%)是什么?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳喜

    R372、R373、R107、R108。

    电阻器将更改器件增益设置并产生杂音。

    直流偏置电压也将降低。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我正在使用这些电阻器来更改增益。
    我想这是一个分压器、但值发生了变化、我想知道原因。
    另外、音频输入端子上 DC3V 波动的规格(±%)是什么?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    直流偏置变化为+-5%。

    这些电阻器将影响直流偏置电压。 如果您想添加分压器、请添加左侧直流电容器。

    此致、

    德里克