请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1348797/tas6584-q1-power-up-sequence
器件型号:TAS6584-Q1大家好、
/STBY 和 PD 引脚上电序列在数据表中如下所述。
以下情况中是否存在任何问题?
1.先释放/STBY =高电平、然后释放/STBY PD
2.释放/STBY PD =高电平,然后在4ms 内释放/STBY
当所有电源轨都被施加并准备就绪时、释放 PD 引脚将为内部数字电路加电。 之后
建议在释放 PD 引脚之前先释放 STBY 引脚至少4ms 的等待时间。 释放
STBY 引脚为内部模拟电路加电。 如果该序列不可行、并且 PD 和 STBY 具有
要同时释放、以下状态转换可能需要长达4ms 的时间、在此时间内、器件为
接通模拟电路并确保正确的内部引导过程。
此致、