This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:短路保护在单声道(TS)插孔插入立体声(TRS)插座时不起作用?

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1349002/tpa6132a2-short-circuit-protection-not-working-with-mono-ts-jack-into-stereo-trs-socket

器件型号:TPA6132A2

我正在使用 TPA6132设计电路、并且遵循单端输入信号(L+和 R+输入接地)的数据表示例。 我的信号是单声道信号、因此我要将其发送到两个输入(L-和 R-)。

在我的用例中、输出插座是立体声(TRS)、并且可能插入耳机(TRS)插孔、或者可能是 TRS 或 TS 的线路插孔。

插入 TS 插孔时、插座的环形触点通过插孔套管触点对地短路、这符合将单声道插孔插入立体声插座时的预期。 我假定在这种情况下、短路保护机制会起作用、并且振铃触点上的正确通道会被禁用。 但是、我将在插入 TS 电缆的情况下测量高达100 mA 的电流、这使得该解决方案不适合我的产品、因为它 主要用于此配置中。

数据表并未说明短路保护的应用条件、也未说明其确切作用(限制电流或禁用通道)。 有人可以澄清一下吗? 此芯片的设计是否完全支持此类用例、还是我需要其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    在 AB 类放大器中、电流保护仅限制电流输出、但不会完全禁用受影响的通道、除非故障导致过热。 过热保护会禁用器件、但过流保护功能不会禁用。

    在这种情况下、我建议实施外部电路、以便在插入 TS 连接器时断开未使用的通道。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这是合理的!

    对于断开未使用的通道、您是否考虑了任何特定电路? 或 TI 提供的任何合适芯片? CMOS 开关和 FET 在这方面的导通电阻过大、它们会使驱动低阻抗耳机时的一个通道明显更安静。

    另外、我不确定如何更好地检测是否插入了 TS 连接器。 我 可以 检查环形触点处的接地电势、但是如何知道在存在 TRS 插孔时再次启用输出? 我认为、环形接触也可能处于当前未驱动的扬声器线圈的接地电势、而 其另一侧接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们没有详细了解这些 产品、但或许其中一款音频开关适合您的应用:音频开关产品选择| TI.com

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们并不知道有这样的专用检测芯片。 我相信我会找到适合的方法。 非常感谢!