This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4549B:引脚排列差异

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1350424/lm4549b-pinning-difference

器件型号:LM4549B

大家好、

我的客户遇到以下挑战:

我们要将 LM4549BVHX/NOPB 输入到 CAD 库中、两个引脚上似乎存在差异。

 

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4549b.pdf?ts = 1713269333223&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US

 

第4页:将34显示为3DP、将33显示为3DN

 

 

 

 

在第7页的引脚排列表视图中、情况是否相反:

 

您能否告知以下哪一项是正确的、第7页的表格视图还是第4页的软件包视图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还想确认另外2个引脚排列问题:

     

    SDATA_输入 是输出

    SDATA_输出 是输入??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    3DP 是引脚34、3DN 是33。 表向后移动。 我发现所有其他资源都以与引脚排列图相同的方式列出它。

    您是正确的、SDATA_IN 是一个输出位、SDATA_OUT 是编解码器的输入位。 它们相对于 AC '97控制器而不是编解码器进行标记、这就是它出现反向的原因。

    此致、
    J·麦克弗森