This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:TS3A227E -信号开关问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1349978/ts3a227e-ts3a227e--signal-switching-problem

器件型号:TS3A227E

您好、TI 团队、

1.我们的 TS3A227E 用于 AUX_IN 输入场景,3.5mm 音频接口是输入音频信号和输出 MIC 信号,而它连接的外部设备是手机或计算机的3.5mm 音频接口(不是3.5mm 耳机)。 TS3A227E 可以根据连接到 AUX_IN 的3.5mm 接口的类型自动适应3极 TRS、4极 TRRS (标准)、4极 TRRS (OMTP)、如下图所示。

2.如果上面第一点的应用被确认,我们可以用软件根据插入的3.5mm 接口的类型,切换红框标出的三组开关。 标有 x 的两组开关没有使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.本设备可以自动连接和 适应3极 TRS、4极 TRRS (标准)、4极 TRRS (OMTP) 。 有关这方面的更多信息、请阅读此 e2e

    是的、可以使用 I2C 软件手动控制此器件的内部开关、有关此方面的更多详细信息可在数据表的第9.5节中找到。

    请查看此 e2e 文章以查看有关 i2c 控制此器件的提示!

    此致!