This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:蜂鸣发生器

Guru**** 2813145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1349832/tlv320dac3203-beep-generator

器件型号:TLV320DAC3203

您好!

在睡眠模式期间,我们的时钟(MCLK )将停止提供 DAC3203。  

但在这种情况下,我们希望通过 DAC3203的蜂鸣发生器产生蜂鸣声。

 

以便蜂 鸣发生器能够发出蜂鸣声  

DAC3203是否能在没有任何时钟电源的情况下自生成蜂鸣声? ( 它是否有 任何内部 RC 自生成振荡器)  

 蜂鸣发生器从哪个时钟源获得?

Rgds、
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    当 MCLK 停止时、系统中的其他时钟也被禁用了吗? 例如、BCLK 和 WCLK 也会停止吗?
    要使蜂鸣发生器工作、必须存在 BCLK。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    在睡眠模式下,不提供任何外部时钟;所有时钟(MCLK、BCLK、WCLK)都将停止。

    此芯片是否有 自己的振荡器来产生蜂鸣声?

    它是否使用外部时钟工作、该规格是什么并连接到哪个引脚?  

    Rgds、
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    该器件在没有外部时钟的情况下无法运行、至少必须存在 BCLK 或 MCLK、以便该器件可以生成其自己的内部时钟树。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师