This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:PLIM 配置

Guru**** 2581865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1347529/tpa3138d2-plim-configuration

器件型号:TPA3138D2

如果 AVDD 为5V、扬声器为4Ω、则最大功率为4W。

如何配置 PLIMIT 引脚?

我没有通过数据表获取该值。

您能给我一个计算示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

     恐怕输出功率已经受到您的 AVDD 电压的限制。 输出绝不能高于电源、这意味着峰值电压为5V。 在4欧姆负载上、最大正弦波电压仅为3.12W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、14V 输入电压、10W 8Ω 扬声器;怎么样?

    您能否在 PLIMIT 引脚中提供建议的电阻器配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    数据表计算仅适用于未削波的应用。 PLIMIT 功能仅限制输出电压、不限制功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此在1SPW 模式下、虚拟电压轨为 PLIMIT 引脚的11.4倍。

    如果 PLIMIT 引脚电压为1V、则扬声器为4Ω。

    然后 Plimit=(11.4/1.414)*(11.4/1.414)/4=16.25W。

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    你不明白我的意思。

    如果 PLIMIT 引脚电压为1V、则输出峰值电压为11.4V。 但是、如果11.4V 已超过 PVCC 电压、则输出峰值电压无法达到11.4V! 输出不能超过 PVCC。

    PLIMIT 功能仅限制输出电压、不限制功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    我理解这一点。

    很抱歉、我没有提到工作条件。

    客户将在不同的型号中使用14V PVCC 和5V PVCC。

    因此在14V 条件下、 以下计算是否适用于1SPW 模式?

    然后 Plimit=(11.4/1.414)*(11.4/1.414)/4=16.25W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

     是的、这没问题。