This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:最低 PWM 帧速率?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1, TAS5634, TPA3255, TAS5558, TAS5548, TAS5508C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1347620/tas5634-lowest-pwm-frame-rate

器件型号:TAS5634
主题中讨论的其他器件: TPA3255TAS5558TAS5548TAS5508C、TAS6584-Q1

TAS5634的数据表指示器件的最小 PWM 帧速率为352kHz。 但是、它并未描述 IC 的 PWM 帧速率输入低于此频率时将发生的情况。 TAS5634是否有 PLL 锁定到传入 PWM 帧的内部振荡器? 如果 PWM 信号冻结、TAS5634的输出会发生什么情况? 是自举再充电在某种程度上与 PWM 帧速率相关的限制。 我正在研究使用 TI 推荐的 IC 以外的产品来驱动 PWM 输入。 更好地了解 TAS5634所涉及的流程将有助于确保创建和调试可靠的系统。

一切都很好

爱丹岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aidan:

    我们建议遵循建议运行条件中的 PWM 帧速率限制、因为这些是设计人员定义的规格以及器件的验证条件。 在我们的数据表中、我们指出、如果输入 PWM 降至最小帧速率以下、就会发生卡在故障状态。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    好的、我错过了"出错了"的情况。 我提出问题的原因是、我想就如何驱动 TAS5634的 PWM 输入提出一些胡乱的想法。 我想使用一个具有更高 PVDD 额定值的 IC、以便在4欧姆负载条件下实现绝对最大输出功率。 我总是感到奇怪的是、此 IC 在其 PVDD 电源引脚上的额定电压比 TPA3255更高。 但在我之前问过这个问题后、我可以肯定这是对的。 为此、我需要将 PWM 驱动到 IC 中。 但 TI 似乎仅建议使用多通道 DSP 导向 PWM 调制器。 我不需要这么复杂、只需要一个简单的 PWM 调制器、只需要一个单通道。 所有 DSP 工作滤波等都将在系统的其他位置实现。 在这种情况下、我不得不考虑使用 PWM 调制器、以便利用 TAS5634。 因为我找不到 TI 提供的这么简单的 PWM 调制器、我在... 等待、考虑使用低功耗 TPA D 类芯片、而简单地不引导 HI 输出。 我相当确信、 可以解决与这种低成本方法相关的传播延迟和死区时间问题。 但是、它显然远远不够理想。 问题在于低功耗 TPA IC 的运行频率与 TAS5634的开关频率不同。 实际上、它们不在定义的 PWM 帧速率范围内。 因此、无论如何、这似乎是不可能的。

    事实是、我现在真的必须开始考虑另一家供应商。 通过 TPA3255、我无法在4欧姆时实现足够高的输出功率等级。 它会失去蒸汽、同时导致较高的 THD 水平。 由于 PVDD 范围的最后10v 左右导致了这些限制、这是一种耻辱。 TAS5634能够充分利用 IC 封装、根据经验、我深信我能够管理与这种方法相关的散热。

    实际上、我还想并联使用多个 TPA3255或 TAS5634 IC 进行实验。 "地球上的什么?" 您可能会问、但实际上我已经通过其他供应商的 D 类 IC (STmicro)成功完成了这一要求。 该供应商还使用固定帧速率。 在这种情况下、我成功地并联了2个 IC 的输出 (在 LC 滤波器之后)、因此 需要考虑空间和成本。 是否有 TI 之前实际试用过这款产品? 我认为对于固定帧速率架构、这可能可行、而通用时钟只会在此基础上有所改善?

    我可以说、我已经对运行非常接近最大 PVDD 电压的 TPA3255进行了实验。 它得到了奖励! 很热。 因此、我想要使用运行在 PBTL 模式下的并行 IC 进行实验的原因。 这只是一个分散热负荷并在某种程度上控制 THD 的问题。  

    上述所有配置也适用于 TAS5634、具有更好的功耗性能。  

    作为助手、我一直在想 TI 在 D 类领域做什么。 许多供应商现在正在升级和扩展 D 类产品组合。 重点似乎在于紧凑型和更高的工作电压以及通过更低的 RDS ON 提高效率。 话虽如此、我对 TI 的内部子系统感到非常满意。 它们运转良好、并且在大多数情况下被证明是稳健的。  

    我只需要更低的 RDS on、更高的工作电压以及允许散热的 IC 封装。 我竭力避免改用分立式 D 类解决方案、因为使用 IC 有太多优势。

    对于这种情况、TI 能说些什么呢? 让我们不要忘了英飞凌会抓住您的客户,这是显而易见的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aidan:

    PWM 调制器+ PWM 输出级音频放大器系统是我们传统产品系列中的残余、随着单芯片集成解决方案的发展、我们还提供 TAS5558等器件、 TAS5548、TAS5508C 是我们唯一提供 PWM 调制器的产品、如果客户使用的 PWM 输出级器件也不是重点领域、我们建议提供这些产品。

    我们曾询问过如何使用多个并联使用的 PBTL 器件来驱动单个负载、但这是一个异常用例、我们建议客户根据自己的系统条件对此进行调查、以评估性能和稳定性。

    TI 在过去几年中发布了许多20-220W 范围的器件、其中大部分是数字输入器件、并且在汽车音频领域进行了许多创新

    目前、对于高功率器件、我们推荐使用 TPA3255 (53.5V 电源电压范围)、这是一种极为常用的高性能器件;也推荐使用 TAS6584-Q1 (45V 电源电压范围)、这是一种4通道数字输入放大器、具有高达10A 的通道输出电流和许多诊断/保护功能。  

     我们正在研究路线图器件的更高工作电压、但与最受欢迎的客户器件相比、这是一个特殊的市场、因此这些器件正是我们目前提供的器件。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis、  

    我想您已经确认了我已经考虑过的事情。 似乎我没有错过您的产品组合中的任何内容。 我明白我可能是直接坐在这个小圈子里。 我正在开发专业音频系统、因此自然始终需要高输出功率级别。

    话虽如此、我想提供一些进一步的反馈:我从来没明白为什么 TI 不在 TPA/TAS 系统中提供驱动级、而是直接暴露栅极驱动(前置和后置电平转换器)。 这可能使利基客户提高功率级的工作电压、甚至还可能使用 GANFET。  

    今天没记错、唯一的产品是完全集成的 IC、但 IC 控制器部分的保护功能等无可否认地有用、例如 CBC3模式。 其他供应商已经并仍会以单独 IC 的形式提供其系统的这些器件。 为什么不选择 TI? 毕竟、对于特殊情况、如果您要提供具有时钟分配选项的组合模拟输入 PWM 调制器、具有外露补偿的内置反馈、您将很难确切地知道您的客户所需的是什么。 只要可以、该驱动器的所有保护功能肯定会是我会跳过的内容。

    只是我的2美分。

    祝你一切顺利。 请随时在我的实验中标记为已解决

    爱丹岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aidan:

    感谢您的反馈、可以 将 您的意见转达给我们的系统工程和产品定义团队。

    此致、
    路易斯