This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL971:ALP 未检测到971 EVM

Guru**** 2892990 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB971-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1350571/tl971-971-evm-is-not-detected-by-alp

器件型号:TL971
主题中讨论的其他器件:ALPDS90UB971-Q1
未通过 USB 检测到971 EVM。 我已对2 971 EVM 尝试过这个功能。  如果我们通过 Aardvark 连接971 EVM、我们能够检测到它。 请查看以下场景的快照
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navtej:

    欢迎使用 E2E!  

    您能否 澄清一下您参考的是哪个 EVM 并重新上传您提到的快照? 我没有在原来的帖子中看到它。  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Aardvark 而不是 USB 时、还应附加图像。 在这种情况下、ALP 中检测到971 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我认为我输入了错误的产品系列。 我指的是  DS90UB971

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navtej:  

    感谢澄清-没有问题! 我已将该主题重新分配给拥有此 EVM 的 FPD-Link 团队、他们可以提供进一步的帮助。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navtej:

    DS90UB971-Q1及其 EVM 为 NDA 器件。 我们在 TI.com 上有一个产品页面、其中关于971器件的信息都有限、但是我们不希望在公共论坛上详细讨论这个 NDA 器件和 EVM。

    您能否与当地的 TI FAE 联系、让他们在我们内部的 NDA E2E 论坛中代表您发布您的问题?

    此致!

    贾斯汀·潘