This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:I2S 协议

Guru**** 2523920 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1346896/tlv320adc5140-i2s-protocol

器件型号:TLV320ADC5140

客户正在使用 TLV320ADC5140对四个模拟麦克风信号进行采样。

由于 I2S 主机是标准 I2S、无法修改、因此只有 tlv320adc5140可连接至标准 I2S 接口。

是否可用?

或 CH1和 CH2由 SDOUT 输出;CH3和 CH4由 GPIO1输出?  这样可以吗? 这是否可以通过寄存器配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    ADC5140上的 ASI 配置非常灵活。 您可以将 GPIO1配置为辅助数据输出、然后将两个通道映射到 GPIO1、剩下的两个通道使用 SDOUT。 查看下图中的示例

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在哪里下载 ASI 配置工具?

    我没有在我们的网站上找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我分享的图片来自 ADC5140EVM PurePath Console 3 GUI。 您是否有权访问该 EVM、或者客户过去是否使用过任何 ADCx140EVM?

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户尚未使用 ADCx140EVM。

    我可以访问 PPC3。 我正在指导客户下载 ppc3。

    您可以直接授予我和客户 ADC5140访问权限吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    是的、如果您向我提供 myTI 帐户电子邮件、我将同时授予 PPC3和 ADCx140EVM 应用的访问权限。 最好通过电子邮件或 PM 共享、以保护隐私。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望在自己的电路板中进行测试。

    那么、他们将使用一个连接到 ADCx140 I2C 引脚的"I2C 到 USB"工具?  对吗?

    是否有能力以这种方式使用我们的 PPC3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    这是可能的,但我不确定。 PPC3只需与 EVM 连接。 客户需要再次检查 I2C 转 USB 工具提供的 I2C 事务是否正确、但这是可能的。

    否则、PPC3将让客户创建一个寄存器转储、然后将其加载到控制器或其他一些 I2C 编程器中。

    此致、
    J·麦克弗森