This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:使用 TAS5624DDVEVM 进行解码

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, PCM1861, TAS5828MEVM, TAS5624ADDVEVM, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1330774/tas5624a-using-the-tas5624ddvevm-for-decoding

器件型号:TAS5624A
主题中讨论的其他器件:TAS5558、 TAS5624、 PCM1861、 TAS5828MEVM、、 TAS5825MEVM

您好!

我们目前正在开发一种数字音频系统、最初将 TAS5624DDVEVM 用于解码和功率放大。 目前、接口部分使用基于 TAS1020B 的 USB 输入板3。 但是、TAS1020B 现已停产。 贵公司是否有 TAS1020B 的替换芯片或用于替换输入 USB 板3的解决方案?

我们的目标是:

  1. 接口部分可以使用贵公司的 PurePath Studio 或 PurePath 控制台来配置 TAS5624DDVEVM。
  2. 接口部分可从 PC 接收 USB 音频。
  3. 接口部分可以接收来自 CD 的 S/PDIF 信号和模拟信号。

为达到上述目标、请向贵公司推荐合适的芯片或解决方案。

非常感谢!

孙红彬2024年2月23日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,孙

     直接连接 PPC 软件有点复杂。 除 TAS1020B 之外、我们仅开发了另一款器件 XMOS、大家可以查看下面的链接 TAS5828EVM。

     我们可以提供需要刻录到此器件的程序、但您可能需要从此器件制造商处寻求帮助以获取编程器。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau860a/slau860a.pdf?ts = 1709275753120&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dtas5828evm%2526nr%253D2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Shadow He,

    首先、请接受我的道歉、因为我的英语不是很好、这可能会使沟通有点困难。 非常感谢您的耐心指导。

    我目前使用的是基于 CH341T 芯片的简易 USB 至 I2C 接口板套件。 该接口板套件包含驱动程序和编程器、允许直接读取和写入访问 TAS5558的寄存器、但使用它直接开发 TAS5624DDVEVM 似乎太困难。

    我仍然想使用 TI 的 PPC 或 TAS5558_GUI 进行开发。 您可以帮助我使用 CH341T 套件将 PC 连接到 TAS5624DDVEVM、并使用 PPC 或 TAS5558_GUI 进行开发吗?

    此外、您上次提到、通过使用 TAS5828EVM 连接 PC 和 TAS5624DDVEVM、您可以提供将所需的固件编程到器件中。 请将编程固件发送给我进行研究和测试。

    使用 TAS5828EVM 连接 PC 和 TAS5624DDVEVM、是否可以使用 TI 的 TAS5558_GUI、PPC 或 PurePath Studio 配置和开发 TAS5624DDVEVM?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,孙

     

    您能否帮助我使用 CH341T 套件将 PC 连接到 TAS5624DDVEVM,并使用 PPC 或 TAS5558_GUI 进行开发?

    很抱歉、我似乎不熟悉这个 CH341T 套件、您能给我一个关于它的链接吗、我会检查是否能够使用。

    此外,您上次提到,通过使用 TAS5828EVM 连接 PC 和 TAS5624DDVEVM,您可以提供编程到器件中所需的固件。 请将编程固件发送给我进行研究和测试。

    只有当您想自行构建一个新的 XMOS 板时、木材才需要对此固件进行编程。 TAS5828EVM 在制造过程中已包含此固件、无需任何更改。

    使用 TAS5828EVM 连接 PC 和 TAS5624DDVEVM 是否可以使用 TI 的 TAS5558_GUI、PPC 或 PurePath Studio 来配置和开发 TAS5624DDVEVM?

    这应该不是经验的问题。 在 TAS5624 EVM 上、它的  TAS1020B 用于与 USB 通信、而在 TAS5828EVM 上、它是 XMOS、我们用来连接 PPC 软件的这两个器件、与您使用的任何器件都没有直接关系。

    并且从技术上讲、任何音频器件的 EVM 都可用于此目的、我可以问您有没有其他 EVM? 你可以试试。

    此外、EVM PCM1861/2/3/4/5将包含一个小型的 USB 转 I2S/I2C 板、其 上也是 TAS1020B、使用将得到更多保证。 您可以考虑一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的何影:

    感谢您耐心的回答,这些回答对我有很大的帮助。

    我们打算使用XMOS公司的XK Ω AUDIO-316-MC-AB EVK进行我们的产品开发,XK-AUDIO-316-MC-AB EVK正好满足我们的需求。

    XMOS的技术支持回复中说:μ 它可以充当I2S主设备,为您的DAC Δ V/Δ Σ DAC/Δ 智能放大器配置可以通过EVK的I2C完成。我们支持通过HID或USB控制传输进行主机通信。您需要向检查其主机应用程序正在使用的接口。智能放大器提供MCLK。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的影子 He:

    我们已经购买了您推荐的 TAS5828MEVM、并创建了我们自己的 TAS5624ADDVEVM。 应用并安装 PPC3后、我们计划配置和测试 TAS5828MEVM、以及通过 TAS5828MEVM 的 I2C 接口连接、配置和测试 TAS5624ADDVEVM。

    您能否告知您 PPC3是否支持配置 TAS5624ADDVEVM? 如果是,我们应该在哪里申请应用程序? 如果不能、我们应如何配置 TAS5624ADDVEVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hong  bin

     根据 EVM 用户菜单、似乎只能使用 TAS5558 GUI 来控制此 EVM。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau376a/slau376a.pdf?ts = 1711592467657 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5624A

     在以下链接中:

    https://www.ti.com/product/TAS5558

     您可以使用 GUI 生成 I2C 脚本、然后使用 TAS5828MEVM 下载到 TAS5624DDVEVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您的回复解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的影子 He:

    我们订购的 TAS5828MEVM 已到达、但我发现应用的 PPC3应用是 TAS5825MEVM 应用。 我曾尝试使用 TAS5825MEVM 应用来连接到 TAS5828MEVM、但连接失败。 我的连接过程中是否有错误、或者使用 TAS5825MEVM 应用无法连接到 TAS5828MEVM、这意味着我必须申请 TAS5828MEVM 应用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    tas5828和 tas5825都有自己的 ppc3 GUI。

    我授予您 tas5828 GUI 访问权限。 您可以在30分钟后尝试。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse!

    我们已经设置并测试了 TAS5828MEVM、现在正在寻找基于 TAS5828MEVM 生产我们的有源扬声器产品。 我们的问题是、我们如何将 TAS5828MEVM 配置直接嵌入到器件中以允许在上电时自动设置、而不是每次都必须使用计算机配置 TAS5828MEVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hong bin

      TAS5828器件本身没有储物空间来修复您的所有设置。 构建系统时、这些寄存器值需要存储到 SOC 中、或外部存储 IC。 每次上电时、仍需要使用 I2C 将所有值写入 TAS5828器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在使用了 TAS55XX_GUI.exe、PPC3 - I2CMaster、TAS5828MEVM 和 TAS5624ADDVEVM、并且已将 TAS5828MEVM 的 I2C 连接到 TAS5624ADDVEVM。 我们如何使用 TAS55XX_GUI.exe 来配置 TAS5624ADDVEVM?

    当您提到"您可以使用 GUI 生成一个 I2C 脚本、然后使用 TAS5828MEVM 将其下载到 TAS5624DDVEVM "时、这是否意味着我们无法通过上述通道将 TAS55XX_GUI.exe 直接连接到 TAS5624ADDVEVM、并且我们必须使用 TAS55XX_GUI.exe 来生成脚本文件、 然后使用 PPC3- I2CMaster 和 TAS5828MEVM 将脚本文件写入 TAS5624ADDVEVM?

    如果是、如何使用 PPC3- I2CMaster 将脚本文件写入 TAS5624ADDVEVM? 是否有 PPC3- I2CMaster 的用户手册?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hong bin

     在 TAS55xxGUI 中配置并生成 I2C 脚本后、脚本如下所示。

     而在 PPC3中、我们可以切换到以下内容:

     

    "W"代表写入

    "6C"是器件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    您的回复解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS5828MEVM 是否支持 USB 音频异步传输模式? 如果会、如何对其进行配置?
    我们已经将 TAS5828MEVM 连接到 PC、并安装了官方 TI USB Audio 2.0 V0.71驱动程序。 在使用过程中、我们检测到 TAS5828MEVM 上 CDCE913PWR 的引脚9没有 MCLK 时钟信号输出。 这是否意味着未执行异步传输模式?
    由于我们需要使用来自 TAS5828MEVM 的4线 I2S 音频流作为 TAS5624ADDVEVM 的音频输入、我们如何将其设置为进入异步传输模式?
    谢谢!