This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5111:ADC/DAC 精度检查

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1351385/tac5111-adc-dac-accuracy-check

器件型号:TAC5111

大家好、

您能帮助确定可支持 TAC5111内部 ADC 和 DAC 器件的位数吗? 是否应介于16位~32位之间? 不确定此规格是否符合我的要求、非常感谢您的帮助检查。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    该规范试图告诉您、最小字长为16位、最大字长为32位。 该器件支持16、20、24和32位模式。

    此致、
    J·麦克弗森