This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:访问 PurePath Studio 中的 AEC 功能

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1350632/tlv320aic3256-access-to-aec-function-in-purepath-studio

器件型号:TLV320AIC3256

尊敬的 TI E2E:

14年后、我们目前用于对讲产品的 AEC 解决方案已经停产、正在寻找替代产品。

我搜集的信息是由于集成的复杂性、TI 会选择性地提供您要寻求的机会。

有关我们当前产品的一些信息。

  • 每端1个麦克风、1个扬声器。
  • 8kHz 采样率。
  • 近场操作。
  • ~每年发货1000件。

TI 是否有兴趣为我们的内部通信产品提供 AEC 解决方案?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个解决方案都因待测系统而异。 一种解决方案不一定适合另一种解决方案。

    我们没有支持此类应用的资源。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:

    感谢您考虑这个机会。

    我们正在寻找稳定可靠的 AEC 解决方案、因此感谢您提前了解 TLV320AIC3256 AEC 限制。

    您能提供替代解决方案吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以咨询  TMS320C8x 多处理器数字信号处理器(DSP)团队是否能支持此类应用。

    使用 e2e 主题并输入器件型号、即可获得合适的支持。