This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614LA:随机故障引脚变为低电平。

Guru**** 2815315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1347159/tas5614la-randomly-fault-pin-goes-low

器件型号:TAS5614LA

随机 故障引脚变为低电平。

1.输出: BTL 模式
a. out_A/B:不使用
B. OUT_C/D:4欧姆负载
2.输入
a. input_A/B:无连接(开路)
b. INPUT_C/D:PWM 384KHz
c.输入:20s volume1电平 in 和10s volume0 (mute)电平重复(仅384KHz)--仅更改
3. GVDD_AB/CD、VDD:+12V(连续无变化)
4. PVDD_AB/CS:+33V(连续无变化)
5. OTW 引脚无连接(开路)
6.随机故障引脚处于低电平
如果有任何可能的原因、请指出、如果有任何问题或需要审核的东西、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sangcheol

     原理图似乎使用 PBTL、而不是 BTL?

     我们可以同时检查 OTW 引脚和故障引脚、以进一步识别问题。 通常可能是过流或过热。 我们可以专门检查这两者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 BTL、 OUT_A/B 器件的原理图已连接、但部分未使用。

    2. 我会检查 OTW。

    3. 如果24kΩ 的电流为15 A,30kΩ 的电流为多少 A,

    4.驱动 BTL 2通道时电流是否为15A? 它是1通道(OUT_C/D) 7.5A+1通道(OUT_A/B) 7.5A=15A 吗?

    4.如果 Roc 大于47kΩ、如果故障超过15A、是否会低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Sangcheol。

    1.i 正在使用 BTL、 out_A/B 器件的原理图已连接、但未使用器件。

    您不使用 OUT_A/B、那么 您移除了 A/B 组件了吗? 请指出原理图中保留的元件。

    3. 如果24kΩ 的电流为15 A,30kΩ 的电流为多少 A,

    4.驱动 BTL 2通道时电流是否为15A? 它是1通道(OUT_C/D) 7.5A+1通道(OUT_A/B) 7.5A=15A 吗?

    4.如果 Roc 大于47kΩ、如果故障超过15A、是否会低电平?

    [/报价]

    我们将进行检查。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果向 INPUT_C/D 输入了额外的 PWM 信号、它是否会导致 FAULT 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享 PWM 信号的波形?

     我们可以同时检查 OTW 引脚和故障引脚以进一步确定问题。 通常可能是过流或过热。 我们可以特别检查这两个文件。[/引号]

    同时检查器件报告的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音量99 50Hz 0dB 信号输入  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不含烟气。

    请检查。

    它将每20-30天左右出现一次故障。
    (即使输入信号为正常音乐且音量设置为1 (最小)、也会发生故障。)
    PWM 波形在 NORMAL 状态下似乎正常。 处于故障导通状态时没有 PWM 数据。
    在典型测试中、它未出现故障、但在负载为2欧姆的条件下、出现约34卷的故障。
    我想知道的是、是否有任何其他情况会导致故障、例如 I2S 或 I2C、PWM 输入等。
    过热保护工作正常。

    用 DeepL.com 翻译(免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅使用 INPUT_C/D 时、INPUT_A/B 是否可以保持开路或是否应连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    仅使用 INPUT_C/D 时,INPUT_A/B 是否可以保持打开或是否应连接到 GND?

    让它们保持打开状态应该没有问题。

    我想知道的是,是否有任何其他情况会导致故障,例如 I2S 或 I2C、PWM 输入等

    这里不应该有。 数据表7.3.5至7.5.11中列出了所有故障情况。  

    在典型测试中,它没有故障,但故障发生在卷34,负载为2欧姆。

    这种情况下的输出功率是多少? 长时间工作后的温度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况下的输出功率是多少? 长时间工作后的温度如何?

    输出功率为138W 2欧姆(直流23V)、 长时间工作时使用 OTW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这话什么意思? (7.3.11)  它是否为高电平(故障引脚)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、在 Falut 引脚上不会报告最后3个情况。 则引脚保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    请检查这些。

    3. 如果24kΩ 的电流为15 A,30kΩ 的电流为多少 A,

    4.驱动 BTL 2通道时电流是否为15A? 它是1通道(OUT_C/D) 7.5A+1通道(OUT_A/B) 7.5A=15A 吗?

    4.如果 Roc 大于47kΩ、如果故障超过15A、是否会低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     15A 用于 BTL 单通道。

     另外两个问题 回答起来有点困难、如果能找到有关此器件的一些材料、今天让我进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     我发现一些非常老的 Thread 对此进行了讨论。 但由于时间太长、我也无法下载该文件、我正在寻求 E2E 管理员的帮助。 现在介绍的信息是、使用较大的电阻会产生较小的 OC 水平。   

    e2e.ti.com/.../tas5614-oc-current-curve-vs-rocp-resistance

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的结果是一样的、谢谢。