This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:过热保护后出现故障输出问题

Guru**** 2584355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1350050/tpa3118d2-fault-output-issue-after-thermal-protection

器件型号:TPA3118D2

大家好、

过热保护后存在故障输出问题。 FAULTZ 引脚直接与 SDZ 相连、可实现过热保护自动恢复、但即使过热保护锁存器被清零、FAULTZ 引脚仍处于低电平、并且此引脚在电源关断和导通时仍为高电平。 请检查一下、并告诉我原因。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F005F00_TPA3118D2.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰弗里

    、但即使清除过热保护锁存、FAULTZ 引脚仍然低电平、并且此引脚在电源关闭和打开时为高电平。 [/报价]

    只是为了清除条件。 FAULT 引脚卡在低电平状态、即使温度完全下降也是如此。 我们需要关闭电源并重新启动以使其恢复、对吧?

    大电容器 C4似乎不合适、不应在 IO 引脚上放置大电感器。  

    并建议我们可以在故障引脚处断开所有其他电路、例如 R69、Q3、C4、以确保没有其他影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    只是为了清除条件。 FAULT 引脚卡在低电平状态、即使温度完全下降也是如此。 我们需要关闭电源并重新启动以使其恢复、对吧?

    是的、是的。 让我再次与客户确认在断开故障引脚上的所有其他电路后是否出现此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰弗里

     当然、小事一桩。