This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:DAC 输出检查

Guru**** 2583265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1349999/tac5212-dac-output-check

器件型号:TAC5212

大家好、

您可以帮助检查红色标记的是同相缓冲器还是反相输出缓冲器吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:  

    您可以预期 DAC 的输出级能够缓冲非反向信号。  

    此致、

    Ore.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    那么问题会是、为什么我们在旁路模式下将输入和输出设计为负面方式? IN1P -> OUT1M、IN1M -> OUT1P、为什么不使其成为 IN1P  -> OUT1P、IN1M -> OUT1M?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非反向信号。  [/报价]

    您是否意味着标记为缓冲器的红圈是非反向缓冲器?  

    客户获得以下设置:

    使用旁路模式时、其测试表明输入信号和输出信号处于同相位;

    这意味着这个红圈电路应该是反相缓冲器、而不是同相缓冲器。

    您能帮助检查一下吗?

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、  

    感谢您提供更多详细信息。 我目前正在审查这一情况、请在一周结束前予以答复。  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    您能帮助我们加快讨论速度并在星期四结束前向我们提供反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、  

    数据表中没有任何内容表明 TAC5212输出级的放大器 采用反相配置。 其目的是放大离开 DAC 的后处理信号。   

    为了帮助您确定同相输出信号、请尝试配置输出源选择以反映模拟旁路链:

      

    并确保将输出配置为差分对:

    请告诉我这是如何实现的。  

    此致、

    Ore.