This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1351812/tas2505-tas2505

器件型号:TAS2505

如果 RESET 引脚通过将其拉至 I/O 保持在高电平状态,并且在没有任何主控控制的情况下保持打开状态,会在这种情况下引起任何问题,因为我们希望使用 SW RESET 选项以及通过切换 I/O VDD 和 DVDD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    如果复位引脚始终为高电平、预计不会出现任何问题、您仍可以通过寄存器1使用软件复位。
    此外、如果您打开/关闭用于 IOVDD 和 RST 引脚的电源、这也将用作硬件复位。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师