This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:TPA3250

Guru**** 2506455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1351838/tpa3250-tpa3250

器件型号:TPA3250

尊敬的所有人

我们制作了一个基于 TPA3250的放大器、

PVDD 为36V、负载为4 Ω、输出功率为125W;PVDD 电容器为2200MFD/63V

我们面临一个问题

当我们打开放大器时、..it 会发出响亮的" Thuk"声音、

它只出现一次。。。 当设置为 on 时。/...之后、它是可以的。

30分钟或40分钟、然后再次打开电源。 它又出现了

如果我们频繁打开/关闭设置...则不会出现。

PL 建议、大声恼人噪声的原因

Rgds

Y·辛加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yogesh

     我们先检查一下原理图。

     我们是否使用 SE 输出? 如果是这种情况,我担心弹出不可能消除.