This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:参考音频在峰值上的切断

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1350537/tpa3116d2-ref-audio-cutting-out-on-peaks

器件型号:TPA3116D2

您好、我是该论坛的新手

     我看到这是网络上的帖子的问题、就像其他帖子一样、当信号较高时、音频会切断然后恢复、

散热器没有问题、D 的0伏连接也没有问题。 C 电源、我基于基础知识在工作台上测试了一个。 我通常是自己设计的,但这一个是一个伟大的小放大器有一个伟大的价格和声音 ,并将是理想的,如果这可以解决,我不熟悉这个 IC 所以原谅我的无知。

通过查看此处的原理图、它似乎受限、电阻器 R11和 R12 Mine 分别设置为75K 和47k

制造商假设有一个保护电路可以起作用、安培变为8 - 16欧姆、而充足的电源设置为19伏。

也许如果你有任何帮助我自己和其他人会感激谢谢你 KLYNSTROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特里

     很抱歉、您的问题没有完全理解。

     您能给我们分享一些波形或测试结果吗? 告诉我们您遇到了什么问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TPA3116D2

    您好、我是该论坛的新手

         我看到这是网络上的帖子的问题、就像其他帖子一样、当信号较高时、音频会切断然后恢复、

    散热器没有问题、D 的0伏连接也没有问题。 C 电源、我基于基础知识在工作台上测试了一个。 我通常是 自己设计的,但这一个是一个伟大的小放大器有一个伟大的价格和声音 ,并将是理想的,如果这可以解决,我不熟悉这个 IC 所以原谅我的无知。

    通过查看此处的原理图、它似乎受限、电阻器 R11和 R12 Mine 分别设置为75K 和47k

    制造商假设有一个保护电路可以起作用、安培变为8 - 16欧姆、而充足的电源设置为19伏。

    也许如果你有任何帮助我自己和其他人会感激谢谢你 KLYNSTROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特里

     似乎这和你的另一个 Thread 一样、我们关闭其中的1个 Thread、然后仅与1个 Thread 进行讨论。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那就没问题了、希望您能为我做些什么、我必须打眼镜、目前我很难看到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复代表 Terry ,我无法提供很多信息, 由于眼动,放大器不是被驱动那么难,但它似乎检测到峰值和只是静音几秒钟然后恢复工作,它是用吉他, 信号并没有压缩、所以它为什么会静音、我认为如果不是前面提到的两个电阻器设置的、它将在芯片内处理、因此我想什么也不能做、但德州仪器制造它的错误似乎令人惊讶、 但是网络上有几个关于这个故障的投诉,但还没有解决,谢谢你的答复,并期待一个可能的解决办法。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特里

    我想如果不是由前面提到的两个电阻器设置,它将在芯片内处理,所以我想什么也不能做,但看来得克萨斯竟然犯了错误,但对于网络上的这一故障,有几个投诉。 但还没有解决,

    我们讨论的是增益/SLV 引脚上的电阻器、对吗? 您能否分享一些有关这些信息的链接? 我想看看你的问题是否是一样的。