This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:PUREPATHCONSOLE:需要续订过期的软件访问权限

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1351749/tas6584q1evm-purepathconsole-need-to-renew-expired-access-to-software

器件型号:TAS6584Q1EVM

我需要续订以下应用程序的访问权限

PUREPATHCONSOLE3或最新版本?

我3年的访问权限已过期。  我有旧版本、但它的行为很奇怪、我认为

更新为3、当我在新 PC 上尝试它时、但是当我尝试登录时、我输入我的用户和

密码和那张卡只是清除为全白并坐在那里?

安装 VIA 时出现一些错误。 我曾经使用的非常旧的2.1版本

我想这是一个问题。

当然是尝试打开 TAS6584Q1-EVM 板进行评估!

提前感谢、

马克·Y·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc

     我 更新了您的访问权限。 请检查是否有任何需要更新的内容。 谢谢。