This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6511-Q1:TAS6511散热焊盘

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1350244/tas6511-q1-tas6511-thermal-pad

器件型号:TAS6511-Q1

大家好、

为什么我们为 TAS6511设计这样的散热焊盘、您可以帮助解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为根据我们的见解、 这样的焊盘并不常见  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、对于此器件、我们可以在 TI.com 上找到一个页面、所有规范是否都已在实验室中进行过测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

     在 TI、这个头帧已经存在、不是为这个器件专门设计的。 有效的部分是中心矩形、小部分仅用于支撑。

    另一个问题,对于此设备,我们可以从 TI.com 找到一个页面,所有规格是否都在实验室进行了测试?

    没有完全理解您的问题。

    该器件尚未 RTM、我们的验证团队仍在实验室中对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow,

    您是说所有首页规格尚未测试,这些规格仅是我们想要实现但尚未验证的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

     所讨论的 Webex。 仍可以在那里留消息回答其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Shadow、感谢您的支持