This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 - IC 电源引脚损坏

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1349788/tpa3255-tpa3255---ic-power-pins-damage

器件型号:TPA3255

您好、团队成员:

我们将 TPA3255 IC 用于240W 应用。

设置信息-使用4 Ω 电阻负载进行测试。

电路板1 -电路板阻抗正常、测试持续了2天。 第二天给 DUT 通电后、我们观察到 IC 的电源引脚损坏、焊盘也损坏。 附加图像以供参考。 附加图像以供参考。

电路板2 -电路板阻抗正常、测试持续了2天。 两天后,DUT 开启,表现正常10-15分钟。 后来、观察到间歇性输出、最终 IC 受损、并发出烟雾。 但是、这次只有电源引脚损坏、焊盘完好无损。  附加图像以供参考。

热测试在损坏之前完成、带有散热器的稳定温度为~75-85°C。

此外、在损坏后、观察到输出阻抗为0.4、GVDD、VDD 和 DVDD 的电源轨也表现出1.6欧姆阻抗。

我恳请您帮助我们了解相同的可能根本原因、因为交付至关重要、并且只有1个有效样本可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 您能为您的设计提供原理图和布局吗、您是否具有自举电容器、电源电容器和输出滤波器的额定电压/电流
    • 此系统中的散热器和热化合物有哪些用途
    • 您能否提供具体的技术细节、说明您在测试中做了什么、使用的是什么输入信号、什么是输出、您是否具有间歇行为期间做了什么的波形? 您是否在发生故障前发现任何报告的故障?
    • 您是否在多个电路板上运行过、如果替换 IC 并运行相同的测试、您会看到相同的行为?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我不能在这个论坛分享原理图和布局. 请告诉我是否有任何电子邮件 ID、我可以通过它发送该 ID 的屏幕截图。

    • 放大器部分的原理图屏幕截图如下所示:

      图中提供了电容的额定电压。 如果需要更多详细信息、请告知我。


    • 散热器-我们有一个类似于 EVM 的新散热器(TPA3255EVM 用户指南(TI.com))。  我们使用了 Anabond 热膏。
    • 输入信号-具有200mV、1kHz 正弦信号灵敏度的信号。 我们捕获了各种音频参数、例如频率响应、SNR、THD、电压电平等。 输入信号将在各级放大、D 类放大器的输入为2.6V、D 类放大器的最终预期 RMS 输出为32V。 在 IC 出现故障之前、我们观察到在少数试验中输出非常低(<1V)。 断电和上电后、输出符合预期、再次观察到低电平输出。 最后、对于电路板2、当提供输入信号时、IC 受损。 如果是电路板1、则正常上电会损坏 IC 并产生火花。
    • 我们有3个样本、其中1个样本随焊盘一起出现故障、无法更换。 在其他样片中、我们更换了 IC、并使用 EVM 提供的散热器开始测试。 测试30分钟后、输出从32V 降至8V RMS (热像仪中观察到的散热器温度~ 80°C)。 我们关闭后允许其冷却、但即使在重新通电后、输出电压也为8V、也与预期不符。 即使在器件冷却超过一小时后、通电后、输出也达到15V 并降至7V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我们更换了多个 IC (3-4)、所有 IC 都不能承受超过 几个小时的满负载测试(240W)。

    我们在当前板载的一个良好的器件中监控了 FAULT 和 CLIP 信号、并观察到在~一半音量时、Clip 开始变成低电平。 附加的波形以供参考。

    我恳请您就失败的可能原因向我们提出建议。

    1.如果温度是个问题、我们已经尝试使用 EVM 提供的散热器、但 IC 在几个小时内也没有完全正常运行。

    2.如果温度是一个问题,设备应关闭,并且在重新接通电源之前不应工作。 为什么器件会损坏?

    3、如果以上两点不正确,那么其他哪些点可能是失败的原因?

    请您帮助我们、因为时间安排非常关键、我们需要您的支持来解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mayur:

    您可以通过 luisvf@ti.com 向我 发送电子邮件、以发送您的布局供进一步审查。 您的 PVDD 是什么? 您是否还能够测试从电源到器件 PVDD 输入的直接路径、我看到您的电源和放大器的 PVDD 之间有一个电感器。 因此、使用更高电流的电感器进行测试或直接连接到 PVDD 都很有用。 您还能否提供您在 PVDD 侧和输出侧使用的组件的电感与电流关系图、

    观察布局时需要注意的一点是从输出端到器件的接地返回路径、如果设计不当、可能会导致过流情况、从而可能造成损坏。

    我们过去提供的一些一般指导: TPA32xx-Grounding-Notes.pptx 

    此外、靠近电源引脚的去耦电容至关重要。 在测试中用作电源的是什么、以阐明此器件的故障在测试期间根本没有触发、只是 OTW?

    此致、
    Luis Fernandes de Pina