This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:需要写入默认系数值

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1351816/pcm6240-q1-need-to-write-the-default-coefficients-value

器件型号:PCM6240-Q1

大家好、

我的客户希望将 HPF 的频率设置为20Hz、即 fs=192kHz。 HPF_SEL[1:0]寄存器位设置为2'b00、然后他们通过默认电阻设置实现了所需的频率带宽。

他们找到了以下句子

>对于一个成功的系数寄存器事务,主机器件必须写入和读取所有四个字节,从最高有效字节(BYT1)开始,用于目标系数寄存器事务。

>如果 HPF_SEL[1:0]被设置为2'b00,则主机器件必须为所需的频率响应写入这些系数值,然后再启动任何 ADC 通道进行记录。

它们是否需要 在上电后重写默认系数值?


此致、

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    客户不需要重写默认系数值。

    将 HPF_SEL 设置为2b'00后、他们只需在为 ADC 通道上电之前更改实现所需滤波器所需的特定系数。

    此致、