This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:背景噪声和噼啪噪声

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1350026/tlv320adc3120-background-noise-and-pop-noise

器件型号:TLV320ADC3120

大家好、

请确认寄存器表和电路。

1)背景噪音很大。
2)录音打开时有"POP 噪音"( I2S 信号关闭然后打开),如果 I2S 信号始终打开,就不会有噼啪噪音现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    为了帮助减少耦合到输入端的背景噪声、您可以按照原理图中所示实施 RC 滤波器、唯一的问题是差分信号的正路径上只有一个低通滤波器。 将滤波器同时应用于这两者可能会有所帮助。

    此外、您可以切换寄存器0x6b (h)中的内部高通滤波器、以帮助降低前端的噪声。

    对于 POP 噪声、在记录期间从 IC 中移除时钟时预计会出现这种情况、没有时间进行斜坡、因此可能会发生软步进和噗噗声。 我的建议是参考我的第一点;由于输入引脚上缺少阻抗匹配、也可能会发生弹出。 您可以尝试切换寄存器0x3c 和0x41中输入引脚的内部阻抗、或修改输入电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    我们发现拔下麦克风后、背景噪音变小。 您能推荐前端线路的 RC 设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们建议不将一个标准滤波器用作 ADC 的前端。 这最终取决于客户 所需的截止频率和共模电压、您可以在 PSPICE 或 Multisim 等工具上仿真此电路的 A/C 响应、以实现理想信号。

    此致、