This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204演示板设计和使用

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1352213/tlv320aic3204-tlv320aic3204-demo-board-design-and-use

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我们不熟悉器件 TLV320AIC3204、因此存在以下问题:

该硬件根据"TLV320AIC3204"中的第10.2节"典型应用"绘制了一个演示板、如下所示:

三引脚 MIC 连接至 MICBIAS、IN1L 和 GND

耳机连接到 HPL 和 GND

现在问题:硬件设计是否有问题? 如何确定3204是否正常工作? 如何确定寄存器设置是否成功?

尝试为3V3提供 LDO_IN、为 MCLK 提供外部 IC、WCLK、BCLK、SCL、SDA、 通过 I2C 发送寄存器配置、无响应。 对于3V3再次选择 LDO_SELECT 和 IOVDD、仍然无响应。 SCL 和 SDA 的值为4.7K,但仍然没有反应。

已尝试 I2C 发送的两个器件地址0x30和0x18

发送的寄存器配置

AIC3204 CS 编程回路、支持自适应滤波