This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:TAS6584Q1EVM:PurePath 控制台3和放大器;TAS6584Q1EVM 不会通过 USB 连接到 EVM (Windows 10)

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1352164/tas6584q1evm-tas6584q1evm-purepath-console-3-tas6584q1evm-does-not-connect-to-evm-through-usb-windows-10

器件型号:TAS6584Q1EVM

我刚刚在 Windoze 10上安装了最新的 PPC3。  我已经安装了此 EVM 板的"apps"。  TI 网站提供的所有最新信息。

Windows 显示没有用于添加声音的器件、也没有采用 TAS6584应用的 PPC3。 运行不允许连接、只需将状态设置为"脱机"

点击不执行任何操作。

检查什么?

是否有任何需要"看到" USB 连接并开始使用的 Windoze 权限或设置?

请告知!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc

      您可能对下面的文档进行了检查。  

      您身边是否有其他 EVM? 我们也可以快速尝试。 PC、USB 电缆和 EVM 都有可能遇到问题、我们可能需要在第一步中缩小范围。

     e2e.ti.com/.../5265.MCR-Verification.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。  我取出旧款 TAS6424EVM 后、仍然可以正常工作。  当我拔掉插头并将 TAS6584EVM 连接到电缆时、Windoze 做了"发现新 USB" dah...dah……然后我意识到、我一直在尝试一种带有闪光的 USB 电缆、或者只有电源且无数据线的电缆……得到了我的启发。 又来了!  骗我一次,骗我两次,而且很可能再次……您的提示,让我走出我用于设计另一个项目的旧 EVM ,获得它的工作线缆!

    我正在通过播放音乐。 USB、现在可以从我的测试 MCU 板进入 I2S ...

    谢谢。