This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:TAS5805M 突然离线。 缺少连接按钮。 设备管理器无 TI 音频驱动程序。

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1351982/tas5805mevm-tas5805m-suddenly-offline-connect-button-missing-device-manager-no-ti-audio-driver

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825M、TAS5805M

您好、TI 成员!

     我遇到了问题。 今天上午、我仍使用 EVK 进行调优。 外部电源接头有点松动。 因此、我调整了几次、并且 EVK 关闭了几次。 后来我发现 EVK 无法再连接。

没有手动连接按钮、并且设备管理器中会显示 TI 驱动程序。 我尝试了我的另一个 TAS5825M EVK、它工作正常。 然后、我测试 TI 另外2个新的 TAS5805M EVK。 但它们也会离线显示。  我能知道问题出在哪里吗?

非常感谢。

此致、

Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    我尝试了另一个 TAS5825M EVK,运行正常。 然后、我测试 TI 另外2个新的 TAS5805M EVK。 但它们也会离线显示。  我可以知道问题可能是什么吗?

    所以总共有3个 PC 不能连接到 PC,只有1个 PCS 可以? 这有点奇怪。

    我们可能需要先尝试使用不同的 PC 和新的电缆。