This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:触发 ADC 转换启动

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1353425/pcm4220-trigger-start-of-adc-conversions

器件型号:PCM4220

您好!

我正在使用多个 PCM4220 ADC、并且需要能够触发它们、以便它们的转换同时发生。

这是可行的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CJ:

    是的、可行。 PCM4220可以共享同一个 FSYNC、以便它们同时采样。 可以使用子帧分配、以便在同一 DOUT 总线上共享所有通道。 数据表中的图41提供了这种情况的一个示例。

    此致、
    J·麦克弗森