This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:用于不规则使用

Guru**** 2912930 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1343458/pcm5101a-for-irregular-usage

器件型号:PCM5101A

大家好!


我有关于 PCM5101A 操作的问题。
请回答以下问题。

1) 1) IC 是否具有任何内置对策来避免打开电源时出现杂音?
   如果在电源打开前、在输入 BCLK/LRCLK/DATA 的情况下打开电源、会发生什么情况?'

2) IC 是否具有内置的对策来避免关机时发出杂音?
  如果在电源关闭前、在输入 BCLK/LRCLK/DATA 的情况下打开电源、会发生什么情况?'

3) 3)如果在运行期间停止 BCLK、AMP 将如何输出?


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 石渡;

    如您所知  、噼啪噪声 是 由于设备没有足够时间检测断电并开始静音过程所导致的。 PCM5101A 使用2种方法来减轻这种影响、这是通过在 PCM5101A 中进行时钟错误检测以及内部复位和外部软静音功能实现的。  因此、以下几节 建议了 避免和防止噼啪噪声的方法、  

    请参阅第 11.2节推荐的断电序列 和 11.4节上电复位功能、了解有关 I2S 信号(BCLK/LRCLK/DATA)和掉电/上电应如何相关以避免杂音的更详细讨论。  没有其它机制嵌入到该器件中。

    此致、

    阿拉什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的回答。 我了解。

    我还有一个问题。
    如果 OUTR 和 OUTL 短路、器件的行为会是怎样的?

    保护功能是否会工作并导致器件停止工作?
    请告诉我预期的行为。


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该保护针对电源欠压或 CLKS< 短接2个输出的故障不会使器件 停止工作。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:


    感谢您的回答。

    很抱歉这么晚才回复。
    在我的理解中、我认为保护功能有效吗?
    如果是、什么保护会起作用?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 石渡;

     我之前提到的智能时钟错误和电源感应欠压保护利用 两级静音系统实现无爆音性能。

    我不知道此器件中有任何其他保护

    此致、

    阿拉什