This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820-Q1:PCM1820-Q1:适用于 PCM1820 ADC 输出。 代码 NMC 规范缺失

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1820, ADS8326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1350590/pcm1820-q1-pcm1820-q1-for-the-pcm1820-adc-output-missing-code-nmc-specification

器件型号:PCM1820-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1820ADS8326

用于 PCM1820 ADC 输出。 关于缺失代码 NMC 的规格是什么?

谢谢!

菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:  

    您能解释一下缺失代码 NMC 的含义吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daveon 来说、 我有一段 ADS8326数据表剪辑和一段讨论数字化样本的 TI 视频。

    例如、对于缺少代码的 ADC、所获取的给定模拟采样的数字输出值缺少0000010。

    TI 视频讨论了给定 ADC 器件的数字线性和缺失代码。

    这就是我所指的。

    我想知道 PCM1820是否没有缺失的代码。

    谢谢!

    菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:  

    不是、PCM1820无法以这种方式检测丢失的代码或评估性能。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,我相信你对我所问的是误解。 我不是在问器件是否可以自检测丢失的代码。 我询问器件输出的规格是多少。 如果您听过 TI 视频、您将了解我要问的问题。 这是 ADC 的创建方式和每个输出位代码的精度。 谢谢你,菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    很抱歉沟通有误、请允许我花点时间咨询我的团队并与您联系。 我将在本周更新该话题。

    ##Update##

    线性性能用于评估音频 ADC 的 NMS。 例如、16位数据的完美性能为96dB、16位时的 NMC 约为90dB 性能。

    此致、