This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:该产品的较新版本可提供错误选择

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5212, PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1353563/pcm3168a-a-newer-version-of-this-product-is-available-give-erroneous-selection

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件:TAC5212

在此页上: PCM3168A 数据表、产品信息和支持| TI.com TI 提供了一个标题为 可提供此产品的新版本的盒子。 在该框中、他们会显示  

"具有与比较器件不同的引脚排列的功能相同"

问题是原零件是 6通道输入/8通道输出、建议的替换零件是2通道。  我希望 TI 从该页面上删除该内容、并将其替换为具有相同功能的内容。 如果不存在具有相同功能的任何内容、请将其删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    很抱歉出现错误。 我将与我们的营销团队讨论如何将其删除。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们的想法是、如果您愿意、可选择 TAC5212和5242更高性能的器件、但正如您提到的、不同的通道数会令人困惑。 我们已从 PCM3168A 页面中删除此横幅、它应该会在~24小时内反映在线状态。  

    谢谢!
    J·麦克弗森