This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5441-Q1:TAS5441-Q1

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5441-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1353707/tas5441-q1-tas5441-q1

器件型号:TAS5441-Q1

大家好、我们 在设计中选择了 TAS5441-Q1放大器 IC。  

1) 1)请建议使用的电源 IC 作为放大器(请考虑音频噪声的观点)、放大器的输出为20W 和10W。

2)什么是 TAS5441-Q1的峰值功率和标称功率

3) 3)我们可以在 Vin=8V 时实现20W 输出   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、

    1. 电源 IC 取决于系统的电源。  请提供更多详细信息。
    2. 没有峰值功率或 RMS 功率这样的东西。  仅以瓦特为单位的功率。  TAS5441-Q1的功率由 PVDD 值和负载决定。  请提供负载、以便能够确定功率。
    3. 这将取决于负载。  请使用数据表中的公式、根据负载和系统损耗确定功率输出。

    此致、
    S·格雷格