This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:假正开路负载

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335279/tas6584-q1-false-positive-open-load

器件型号:TAS6584-Q1
我看到 TAS6584 D 类放大器配送的扬声器(NILES CM4PR)出现开路负载错误、尽管我已经检查导通性、并且该扬声器可与其他放大器配合使用、但我还是将它连接到了该扬声器
是的。 为了澄清这一点、尽管我们在 TAS6584芯片上放置了一个万用表并获得了4.5欧姆至8欧姆之间的测量值、但该芯片检测到扬声器连接为开路负载。
启用负载旁路后、便能够成功播放音频。 为什么会这样呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宇通

      某些类型的扬声器确实具有此问题、当扬声器内部存在电容寄生电感/电容时、不太常见。 我无法找到这款扬声器、您有数据表吗? 我们可以首先检查其阻抗曲线。

      当发生这种现象时、我们可以考虑使用交流负载诊断、而不是直流诊断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为该制造商不会提供该产品的数据表。 在检查扬声器是否有问题/时、我应该在阻抗曲线图中寻找什么

    此外、我还必须通过将 LDG_Bypass 设置为1来禁用自动负载诊断。 这样做是安全的吗? 这样做有哪些不利方面?  

    此外、我能否在每次都执行交流负载诊断而不是直流诊断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宇通

     如下所示的阻抗曲线示例、由于有内部电容器、直流条件下的阻抗值非常大。 将使直流负载诊断报告 OL。

    AC 诊断被设计用来处理这个情况。 您可以遵循数据表8.3.5.2或使用 PPC3进行快速试用。

    绕过 LDG 没问题。 由于器件具有 OC 保护功能、因此可充分保证安全性、防止 SL/S2P/S2G 状况。 只有开路负载条件只能通过 Load Diag 识别。 您可以查看产品的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 因此、我认为我接下来应该做的是绕过 LDG、仅依靠交流负载诊断来查看是否存在开路负载、并确定我是否应该对特定通道进行播放。 这没问题吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宇通

     是的、听起来没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、我想回过头来看看执行交流诊断时扬声器上是否可以听到交流诊断的声音。 您能告诉我这方面的情况吗? 此外,是否有办法提高 tas6584的开路负载阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宇通

     对于交流诊断、将生成进入输出布线的10mA 电流左右、可以将该电流频率调整为高于20kHz、如21KHz、这将非常难注意。

     开路负载阈值无法调节、已设置为50欧姆左右。 诊断功能很难识别过大的电阻值、这需要高得多的采样精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,影子,快速跟进。 如何使用交流诊断来确定开路负载? 我注意到、当我 运行交流诊断时、IMG 值返回0x80或(-0) 、但我不确定这是否是开路负载的可靠指示器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宇通

     可以检测开路负载。 通常检查实部会很好。  您可以在0xB7中设置阈值、然后检查0xCB 以查找结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 它会尝试一下。  检查 IMG 值是否为-0 (即0x80)以确定开路负载时也是可靠的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

     IMG 值主要受 LC 滤波器影响、和 LC 滤波器器件都有其自身的变化。 不建议使用这个。