This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TI 是否有 Infineon/merus 的交叉参考器件最近的 EOL 或已停产的多级放大器、如 MA2306、MA2304、MA12070、MA12040和 IR431x?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TAS5828M, TAS5827, TPA3223, TAS5825P, TAS5825M, TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1354178/faq-does-ti-have-crosses-for-infineon-merus-recent-eol-or-discontinued-multi-level-amplifiers-like-ma2306-ma2304-ma12070-ma12040-and-ir431x

器件型号:TAS5827
主题中讨论的其他器件:TAS5828MTPA3223、TPA3221 TAS5825P、TAS5825MTPA3220

德州仪器丰富的  音频 部件采用 D 类 音频放大器它们是这些信号的 已停产、NRND 或 EOL merus/Infineon 器件、请参见此处

以下资源中的 TI 潜在交叉点可能在尺寸、成本、性能、功耗和系统集成方面具有优势。

使用我们的 交叉参考搜索工具查看 TI 推荐的 Infineon/merus 器件替代产品!

您可能还会 在下表中找到您感兴趣的音频放大器!

停产器件 德州仪器 GPN TI GPN 的优势
MA2306 TAS5828M、TAS5827 (新) 更低的 Rdson、更低的噪声、H 类算法、硬件模式选项、效率提高
MA2304 TAS5827 (新) 更低的 Rdson、更低的噪声、更高的电源能力、更宽的输入电压范围、H 类算法、更多 BQ、效率提高
MA12070 TAS5827 (新)、TAS5828M、TPA3221、TPA3223 更低的 Rdson、更低的噪声、更大的功率、更小的封装选项、H 类算法、 多接口选项、BQ
MA12040 TAS5825M、TAS5825P、TAS5827 (新)、TPA3220、TPA3223 更低的 Rdson、更低的噪声、更高的电源能力、更宽的输入电压范围、H 类算法、更多 BQ、效率提高
IR4312、IR4311 TPA3220、TPA3128、TPA3116、TPA3118 更高的音质、多种电源选项