This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:请求音频路径审阅

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1353577/pcm9211-request-for-audio-path-review

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件: TAS5825P

大家好、

客户正在使用 AUX 和 BT 信号输入验证其新音频路径概念。 请检查音频路径概念是否正确、并推荐模拟开关、延迟器件和数字功率放大器。

e2e.ti.com/.../Block-diagram_5F00_audio-path.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    从高层次看、路径似乎没有问题。 我们首先评估音频片段、因为开关属于不同的团队。

    我们的团队正在研究 数字放大器的建议、但我对延迟部分持怀疑态度。 据我所知、TI 没有像这样的通用延迟缓冲器。 尤其是对于长达400ms 的时间、它需要实际的存储器、例如控制器或 DSP。 我们可以使用 miniDSP 编解码器代替 PCM9211来解决这一问题。 因此我想知道您选择 PCM9211的原因。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们将首先评估音频片段,因为交换机属于不同的团队。

    请转交给开关产品团队、请告诉我。

    我完全同意您对延迟设备的看法。 客户选择 PCM9211是因为他们将其用于其他应用。 因此、请推荐使用 miniDSP 编解码器来解决此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:  

    我们仍在检查是否有任何可支持此延迟的 DSP 编解码器。 我们很快就能与您联系、

    关于放大器、我认为 TAS5825P 是放大器的不错选择。 过去、我们借助该器件在电池电源扬声器方面取得了成功、

    此致、
    亚瑟