This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51218:确认 TPS51218DCR 的 OCP 波形

Guru**** 2507835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1352978/tps51218-confirm-the-ocp-waveform-of-tps51218dscr

器件型号:TPS51218

尊敬的 AE:

     在 OCP 测试中、Voltage 为0.82V。

     我需要 确认 TPS51218DCR 的 OCP 波形是否正常?

     谢谢、请提供建议。

     

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么? 您能测试电感器电流吗? 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

       根据我的理解、如果可以触发 OCP、电流将降至0A。

       但我可以在黄色块中看到电压和电流保持在1ms 左右。

       1. 您能解释一下这种行为的原理吗?
       2. 我想知道 OCP 波形是正常的 行为吗?  

        

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图片中的状态与常规 OCP 波形不同。 请提供输入和输出条件、OCP 测试条件以及 SW 和电感器电流波形、以便我们能够确定问题的原因。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

        然后讨论当该设计触发 OCP 时、我发现 Vout 在1ms 内从5V 下降0.82V、 然后电流仍在持续增加。

         根据我对电流的理解、 我可以认为设计、当第一次触发 OCP 时、电压可能会降至5V、那么如果电流可以降至5V        电压可能会下降到0.82V。

         关于这个问题、 我想确认电压在 1ms 内下降到5V 是否是  TPS51218DCR 中的正常行为 

          我将在明天提供这些信息、请您查看亮点部分、谢谢!
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生 OCP 时、输出压降正常。 我们期待更新更多测试波形。 谢谢。

    奥罗拉