This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828MEVM:TAS5828MEVM 是否支持 USB 音频异步传输模式?

Guru**** 2534910 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828MEVM, TAS5624ADDVEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1351754/tas5828mevm-does-the-tas5828mevm-support-usb-audio-asynchronous-transmission-mode

器件型号:TAS5828MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5624ADDVEVMTAS6424E

您好!

TAS5828MEVM 是否支持 USB 音频异步传输模式? 如果会、如何对其进行配置?
我们已经将 TAS5828MEVM 连接到 PC、并安装了官方 TI USB Audio 2.0 V0.71驱动程序。 在使用过程中、我们检测到 TAS5828MEVM 上 CDCE913PWR 的引脚9没有 MCLK 时钟信号输出。 这是否意味着未执行异步传输模式?
由于我们需要使用来自 TAS5828MEVM 的4线 I2S 音频流作为 TAS5624ADDVEVM 的音频输入、我们如何将其设置为进入异步传输模式?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hong bin

     这一点似乎是一个问题、不容易解决。  

     我们是否可以使用 SPDIF 输入? 它具有 MCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 影子 He:   

     使用 PC 作为音频源并通过 USB 音频进行异步传输是我们的系统需要实现的一项功能。 目前、我们希望使用 TAS5828MEVM 实现 USB 音频异步传输。

    我们相信通过 I2C 总线配置 CDCE913PWR、可以在引脚9上输出 MCLK 时钟信号、而这个 MCLK 时钟信号已经被输入 XE-216芯片。 但是、我们不知道 TAS5828MEVM 及其驱动程序 TI USB Audio 2.0 V0.71是否支持 USB 音频异步传输。

    如果 TI USB Audio 2.0 V0.71不支持 USB 音频异步传输、TI 是否有支持 USB 音频异步传输的较新版本的驱动程序?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hong bin

     我已经检查了 CDCE913PWR 中的寄存器值、很遗憾、它似乎与其他 EVM 完全相同、包括像 TAS6424E 一样具有 MCLK。  

     这可能与 XMOS 器件有关、比如 GPIO 下拉。

     我将让软件团队开始研究它。 我希望能够在星期五之前找到一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hong bin

     在电路板上电后、请尝试使用以下脚本。

    W ca 95 01   

    W ca 96 0A   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!