This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:音频论坛

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1352673/tas2563-audio-forum

器件型号:TAS2563

尊敬的 TI 支持部门:  

我需要 TAS2563.I 的关键支持、我插入了相同的音频文件、只是这些文件具有不同的振幅。 您能帮助我们创建最佳配置吗?

此致、  

库比莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Ivan Salazar,  

    希望这封电子邮件能帮您找到所需信息。 我希望紧急请求帮助、以了解如何配置 TAS2563音频编解码器和 STM32WB55处理器来进行音频播放活动。

    我目前遇到一些问题、即 TAS2563编解码器在播放原始音频文件时无法正常工作、导致音频活动被锁定。 不过、我观察到、使用具有可调振幅(约为原始幅度的1/10)的音频文件时、音频播放运行顺畅。

    鉴于这一问题的严重性及其对我们的项目时间表的影响,我恳请你迅速支持解决这一问题。 具体而言、我会寻求有关 TAS2563编解码器适当配置设置的指导、以确保在指定的硬件平台上无缝播放原始音频文件。

    非常感谢您为解决此问题而提供的任何见解、建议或文档。 此外、如果有任何可用的固件更新或补丁可能缓解此兼容性问题、请给出相应建议。

    提前感谢您对这一问题的紧急关注。 我期待你迅速作出反应,并协助解决这一问题。

    D·库比莱

    产品经理@WeWALK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kubilay、

    当您使用降低振幅音频文件进行测试时、音频输出是否也非常小? 或者它实际上是否大于预期值?
    如果音频输出始终高于预期、可能是音频格式不正确? 您可以为 TDM_CFG 寄存器尝试不同的值:

    • 帧_开始
    • Rx_偏移
    • Rx_边沿
    • RX_SCFG
    • RX_WLEN
    • RX_SLEN

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

    我们的音频格式相同。 我和大家分享了我们的音频快照。 我尝试了很多不同的寄存器选项、但无法获得结果。 我们迫切需要有关这一问题的大量帮助。 您能专门帮助我们开发新的寄存器映射吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kubilay、

    让我通过电子邮件跟进您的问题、我们将拨打电话以便更好地了解您的问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

    kubilay@wewalk.io 。 这是我的电子邮件。 我给您发送了一封关于我的问题的电子邮件。 我正在等待您的回复。 非常感谢您的努力。

    此致、  

    库比莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kubilay、

    我会回复您的电子邮件、我收到了。 很抱歉我在旅途中被延误了

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师