This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101EVM-K:TLV320AIC3101EVM-K/AC-MODEVM 上的 I2S 输入不工作

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1353453/tlv320aic3101evm-k-i2s-input-on-tlv320aic3101evm-k-ac-modevm-not-working

器件型号:TLV320AIC3101EVM-K

我们在  AC-MODEVM 电路板上使用的是 TLV320AIC3101EVM-K。  将  J4跳线添加到 IOVDD - 3.3V 后、我们能够使用线路输出获取输入数据并通过扬声器进行播放。 下一步是使用媒体播放器从笔记本电脑向扬声器播放声音。 我的笔记本电脑可以识别 USB 设备、我可以选择它、但扬声器不会发出声音。  源端开关处于 ON 位置、这将选择 USB。 I2C 通信正常。

是否有其他我错过的设置?  默认情况下它是否播放 I2S?

非常感谢任何帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 中具有如下所示的预设。

    我在 EVM 上对其进行了测试、能够从笔记本电脑播放视频并聆听 HP 输出的扬声器。

    我具有与您提到的相同的 J4和 S0设置。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  您使用了什么扬声器?  我正在使用这个扬声器:CDS-20144-L100,只有两条线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该尝试使用8欧姆而不是4欧姆的扬声器。

    我正在使用 Cambridge Audio MinX min 12 - 8 Ohm 扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  确实有所帮助。  当我尝试使用"High Power Outputs"选项卡在 EVM GUI 中调节音量时、除了使输出静音之外、所有更改都不会改变音量。   您是否能够调节扬声器音量?  如果是、在 GUI 中的什么位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最简单的方法是直接在命令行窗口中更改寄存器设置。

    例如、使用下面的方框图并查看 HPLOUT 增益(R51)、我们可以将命令行中地址51 (十进制)(十六进制0x33)的增益寄存器从0x0D (0dB)更改为0x9D (9dB)。

    您可以用类似的方式更改寄存器中的其他设置。

    此致。