This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:VNEG 不为以接地为中心的耳机提供稳定的负电压

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1354231/tlv320aic3206-vneg-not-supplying-a-stable-negative-voltage-for-ground-centered-headphones

器件型号:TLV320AIC3206

您好!
我正在以接地为中心的模式使用 TLV320AIC3206进行耳机输出。 我正在使用修改版本的 Linux 驱动程序、该驱动程序会打开耳机电荷泵、但出于某种原因、当驱动器输出输出负信号时、VNEG 电压无法驱动足够的功率
这是我捕获的跟踪:

蓝色迹线表示 VNEG 电压、红色线表示 HPR 信号。 一旦信号输出为负、这就开始从 VNEG 汲取比 VNEG 稳压器所能提供的更多电流、如果我增加增益、这会导致信号削波。 这是电荷泵的预期行为吗? 我已经验证了电荷泵的开关频率、我也尝试了不同的频率、但 VNEG 电源增加到 GND 电平的程度略有差异。 如果我将任一通道静音、则下降量将减少一半、因此我很确定下降是由于耳机负载所致。 (顺便测量的32 Ω)
我还验证了 VNEG 和 FLY_N/FLY_P 的电容器尺寸、它们均为2.2u。  
在我的测试中这个信号是一个440Hz 信号、奇怪的是、如果我使用一个较低频率的信号、VNEG 上的凸点就会延长、也就是我认为 VNEG 电源不足的理论、可能不是真正的解释。
我已经根据参考手册中的设置 A -高音频输出功率、高性能、修改了 Linux 驱动程序以设置编解码器中的寄存器。
这种行为的根本原因可能是什么?

此致、

斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VNEG 和 FLY 的保持电容和飞电容都是2.2uF X7R 型电容吗?  

    电平看起来位于 FS 下方。 奇怪的是、也许尝试使用4.7uF 电容器可查看任何效果。

    还要检查 电容接地的布线。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    这些电容器是 X5R (我在构建原型时在库存中拥有的电容器)、我只有0805大小的 X7R 电容器、因此不适合这些电容器。 我刚刚检查了 VNEG 电容器的 GND 节点、事实证明我这里使用的是 AGND 而不是 GND、这可能也有一些差异。 连接 AGND 和 GND 的网络连接几乎靠近 VNEG 和飞跨电容器、因此电流环路很小、但它仍然在那里、肯定可以清除一些。 当我与参考设计进行比较时、我的设计的布线比 EVK 紧密得多、因此我不确定这有多大的差异、但我肯定会清理 GND 连接。
    我的主要关注点是、由于我使用的是 Linux 驱动程序的修改版本、我自己在其中添加了以接地为中心的模式、因此我不确定我是否成功地将所有寄存器正确初始化、以及这个问题是否能够以某种方式链接到寄存器设置。

    我还注意到、该参考设计的模拟和数字接地在同一个平面上连接在一起。 现在,我把它们分开了,但似乎我应该把它们完全捆绑在一起吗?

    此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表中所述、建议使用 X7R、您可以先尝试一下。 即使您将 AGND 和 DGND 接地分开、也应在某处连接接地。

    我认为寄存器应该很简单、而且由于您在引用示例脚本、它应该可以正常工作。 您可以通过减小振幅来进行检查、然后查看输出是否良好。  

    此致、