This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254-Q1:TLV320AIC3254-Q1从模式设置启动问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1354253/tlv320aic3254-q1-tlv320aic3254-q1-slave-mode-setting-bring-up-issue

器件型号:TLV320AIC3254-Q1

大家好、

我们使用内核 5.15 Yocto 系统在 QC sa525m 平台下,我们有一些问题如下:

1.基于我们的内核,请帮助为我们提供驱动程序。

2.如何在软件驱动程序中设置从模式,请帮助提供文档。

3.我们使用两个版本的驱动程序  

https://elixir.bootlin.com/linux/v6.5/source/include/linux/i2c.h#L370

TTP://elixir.bootlin.com/linux/v6.4/source/include/linux/i2c.h #L367

日志:

[   6.837987][  T41] tlv320aic32x4 2-0018:aic32x4_setup_regulators

[   6.850549][T41]  tlv320aic32x4 2-0018:regmap_write 失败(-107)

非常感谢您发送编修。