This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:位时钟与帧同步关系

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1354472/tas2562-bit-clock-and-frame-sync-relationship

器件型号:TAS2562

尊敬的支持部门:

对于 TAS2562器件、 我是否知道我的位时钟是否固定在3MHz、 帧同步是否为44.1kHz。 关于帧同步、位时钟是否有任何要求和规则需要遵循?

它必须同步吗?

此致、

荷兰电信邮政 

公司
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poh:

    是的、BCLK 和 FSYNC 通常会同步。 请注意、每个字应该有一定的位数、因此这些时钟是倍数。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师