This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1-Q1:适合驱动0.5W 50 Ω 扬声器的放大器

Guru**** 2529290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1354437/tpa2005d1-q1-suitable-amplifier-to-drive-0-5w-50ohm-speaker

器件型号:TPA2005D1-Q1

您好!

我收到汽车客户的要求、要求评估用于驱动50 Ω 扬声器的合适放大器。

放大器应为 汽车类 和5V 电源  

扬声器规格符合要求。

直流电阻:50 Ω

额定功率:0.5W 额定功率/ 1W 最大值

谐振频率:850Hz +-20%

单声道音圈 扬声器

请建议合适的汽车 放大器

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tzuyang:

    我将检查您的要求、并在明天结束前提出进一步的建议。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tzuyang:

    我将与团队其他成员一起跟进您的电子邮件。 要实现这种高阻抗负载的功率、需要使用一个升压或更高 Vin 放大器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师