This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1656:需要12V 运算放大器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1656, OPA1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1353645/opa1656-12v-op-amp-wanted

器件型号:OPA1656
主题中讨论的其他器件: OPA1602

您好,我正在为一款音频产品寻找单路12v 运算放大器。  请告诉我我的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bautista:

    [quote userid="585879" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1353645/opa1656-12v-op-amp-wanted 我要找一款音频产品的单通道12V 运算放大器

    我们的所有运算放大器产品均可供电、并可在双电源轨或单电源轨中使用。 以下音频运算 放大器可用于单路12Vdc 电源轨。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/products.html#2192=Burr-Brown%E2%84%A2%20Audio&

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、您是否具有使用单个+12v 电源的 OPA1656参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bautista:

    您是否有使用单个+12v 电源的 OPA1656参考设计?

    您的特定音频应用是什么? 对于具有单个12V 电源轨的 OPA1656、必须正确偏置运算放大器。 下面我们举例说明。  

    e2e.ti.com/.../OPA1656-Audio-Amplifier-04262024.TSC

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此参考是否也适用于 OPA1602、或者会有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bautista:

    此参考是否也适用于 OPA1602或会有所不同?

    是的、应该能正常工作。 我会将 OPA1602的 Vbias 电压更改为6Vdc 或12Vdc 电源的中点、因为 OPA1602接近 RRO、轨到轨输出(不是 RRI)。  

    如果您有其他问题。 请联系我们。  

    此致!

    雷蒙德